This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069D:在 VBUS 上连接容性负载时内部 FET 开关的行为

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2069D, TPS2553D, TPS2069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648075/tps2069d-the-behavior-of-the-internal-fet-switch-when-the-capacitive-load-is-connected-on-vbus

器件型号:TPS2069D
主题中讨论的其他器件: TPS2553D、 TPS2069

大家好、支持团队

当容性负载连接到 VBUS 时、浪涌电流流经内部 FET 开关。

在这种情况下、TPS2069D 是否 会快速关闭内部 FET 开关?

如果它关闭、是否有任何延迟计时器可再次打开 FET?

就我看到的 TPS2069D 和 TPS2553D 的膨胀图而言、两个器 件的运行功能和处理几乎相同、没有反向电压保护、输出放电功能和电流感应点。

有什么不同吗?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在本例中、TPS2069D 是否会快速关闭内部 FET 开关?
    [答案]:如果电容器很大,它将使 FET 关断(就像短路一样)

    2.如果它关断、是否有任何延迟计时器可再次导通 FET?
    [答案]:是的、打开 FET 将有延迟时间。 时间是基于不同 Vin 和 Vout 的变量。

    TPS2069D 是固定电流,电流限制精度为20%,TPS2553D 是可调节电流限制,精度为6%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解到有一个基于 Vin 和 Vout 差值的可变延迟计时器。

    是否有任何数据显示"延迟计时器"与"差分输入电压 和输出电压"之间的关系?

    基本上、TPS20xx 和 TPS25xx 的所有 USB 电源开关是否都具有延迟计时器?

    顺便说一下 、TPS2069和 TPS2069D 有何区别? 就 我看到的数据表而言、两个器件看起来是相同的。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有任何数据显示"延迟计时器"与"差分输入电压和输出电压"之间的关系?

    [回答]:我们没有此延迟时间的详细报告。
    基本上、TPS20xx 和 TPS25xx 的所有 USB 电源开关是否都具有延迟计时器?
    [回答]:是的,两个都在热短路期间有延迟时间。
    顺便说一下、TPS2069和 TPS2069D 有何区别? 就我看到的数据表而言、两个器件看起来是相同的。
    [答案]:TPS2069D 是 TPS2069的低成本版本、其键合线从 Au 变为 Cu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有供内部使用的延迟计时器信息、请通过电子邮件而不是 E2E 与我分享。
    您是否听说过 USB 记忆棒存储器在市场上未被识别?

    谢谢
    TAMIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的,我们听说 USB 存储器磁盘在市场上不能识别,根本原因是电流限制导致输出电压下降,这些下降接触到 USB 磁盘 UVLO。