This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:硬件复位时的器件静态电源电流

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649180/tusb8041-device-quiescent-supply-current-in-hardware-reset

器件型号:TUSB8041

您好!

 

对于 TUSB8041 (4端口 USB 2.0/3.0集线器)、当硬件复位_N 被置为有效(驱动为低电平)时、不同电源轨上消耗的静态电流是多少? 我在数据表中找不到该规格。 讨论了低功耗模式上电(复位后)、上行断开和挂起、但没有涉及硬件复位。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、

    未配置器件时的典型功耗与列出的"SMBus 编程电流"相同;VDD33约为80mA、VDD 约为225mA。

    此致、
    豪尔赫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Jorge。

    然后是后续问题... 在不切断电源的情况下、我只能通过硬件进入的最低功耗模式意味着什么? 换言之、没有软件命令。 因为 SMBus 编程电流规格(相当于硬件复位)仍然相当高。

    例如、列出的低功耗模式之一是"上行断开"。 我是否可以通过总线 FET 开关运行上游 USB 对并对其进行三态处理以强制断开连接? 或者是否有更简单/优雅的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我的后续问题...   

    在不切断电源的情况下、我只能通过硬件进入的最低功耗模式意味着什么? 换言之、没有软件命令。 因为 SMBus 编程电流规格(相当于硬件复位)仍然相当高。  

    例如、列出的低功耗模式之一是"上行断开"。 我是否可以通过总线 FET 开关运行上游 USB 对并对其进行三态处理以强制断开连接? 或者是否有更简单/优雅的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、

    如您所述、在没有上行连接的情况下进行复位后、在主机未暂停器件的情况下、功耗最低。

    控制断开连接的最佳方法是通过 USB_VBUS 端子。

    此致、
    豪尔赫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 感谢你的帮助。