This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:与 CarPlay & amp 兼容;TPS2549-Q1上的 Android 汽车

Guru**** 2524430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649652/tps2549-q1-compatible-with-carplay-android-auto-on-tps2549-q1

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549

Hellow

我们正在开发具有以下概念的汽车外部 USB 充电器。

我们正在考虑采用具有 USB 充电器 IC 的 TPS2549-Q1

使用 TPS2549-Q1时、Apple CarPlay 和 Android Auto 的 CDP 模式支持是否存在任何问题?

此外、Apple USB-IF 认证是否存在任何问题?

请检查一下。

谢谢!!!

来自 Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoo、

    实际上、许多汽车客户使用 TPS2549来实现 Apple Carplay 和 Android Auto。  TPS2549具有非常好的眼图性能、这对于 USB 认证非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sun

    我明白了。

    非常非常感谢您的支持。

    谢谢你

    此致

    来自 Yoo