This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982-HIUTILITY:使用 TPS6598x 应用程序自定义工具生成二进制文件

Guru**** 2588715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649373/tps65982-hiutility-use-tps6598x-application-customization-tool-to-generate-binary-file

器件型号:TPS65982-HIUTILITY
主题中讨论的其他器件:TPS65982

您好!

我使用 电路板上的 TPS65982通过具有 PD 功能的电池器件接收电力、有2个选项:低区域二进制文件或全闪存二进制文件。 我想将 bin 文件编程到 SPI 闪存、并自动初始化 TPS65982、`s 有什么区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    我建议使用 full-Flash 二进制文件、因为它包含低区域和高区域应用代码。 固件用户指南的第3.5节重点介绍了存储在外部 SPI 闪存中的各个区域之间的差异。
    以下是固件用户指南的链接: www.ti.com/.../slvuah7b.pdf

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,您好,非常感谢!还有 两个问题。

    我使用 了电路板上的参考电路设计(版本 A),并使用工具中的默认项目来生成 bin 文件 ,它实际上是有效的。  从电池器件中灌入的电压约为15V (18W)。 现在我想 省去 外部 MOS CSD8750、电源应该通过 PPHV 通道来代替 EXT MOS、但它不能工作。 我 不确定 如何在工具中设置 PP_5V0配置、PP_HV 配置、PP_EXT 配置、它应该是输入还是输出?

    灌电流 PDO 的数量n`t 为2.5V (无法更改) 、然后 在我的板上将电压提升到大约15V。 然而、我在电路板上设计了一个电池保护电路(B 版)、当输入电压<10.5V 时、直流/直流将不工作。这是否是一个问题?是否有任何解决方案?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    您是否正在使用 TPS65982EVM?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我使用 作为参考、几乎复制了原理图的 TPS65982部分。 我n`t EVM 板。

    是否需要 EXT NMOS?如何选择内部路径?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    无需使用外部 NMOS。 您可以使用 TPS6598x 应用自定义工具配置电源路径的使用方式。 您可以通过以下链接下载该软件: www.ti.com/.../tps6598x-config
    您可以在系统配置寄存器(0x28)中更改电源路径设置。

    谢谢、
    Eric