This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:器件未通电时、RX 引脚到 VDD 引脚的泄漏电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650096/ds125df1610-the-leakage-voltage-from-rx-pins-to-vdd-pins-when-device-didn-t-power-up

器件型号:DS125DF1610

大家好、

  我的客户反馈了 DS125DF1610的问题。

  当器件未加电但 RX 引脚上有输入信号(直流电压为1.2V)时、它们可以在 VDD 引脚上看到450mV 的泄漏电压。

  原理图如下所示。您能不能帮助检查 RX 引脚和 VDD 引脚之间是否存在任何内部连接、当器件未上电时、该内部连接将成为电压路径、并且在这种情况下器件是否存在任何风险?

此致、

Dai Nick

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick。 向高速引脚提供输入信号而不向器件提供 VDD 是无效配置。 我想推测、在这种非标准配置中、有一些 ESD 保护电路路径可能会被偏置。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师