This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HD3SS215颜色

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649671/hd3ss215-hd3ss215-colors

器件型号:HD3SS215

使用 HD3SS215 HDMI 至 DVI 配置、颜色错误。

我们有一个使用 TI 器件75DP139和 HD3SS215 (HDMI 1至2配置)的新计算机平台。

外部数字 DVI 显示器颜色错误。

似乎成对布线有误(或+和–被替换或成对被替换或信号位于直流电平)

 

你可以帮帮我吗?

 

该装置基于第6代酷睿 i7 COM Express、具有良好的局部平板显示器。

如果我们能获得 HD3SS215评估板原理图作为参考、我将不胜感激。

 

此致

AVI

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Avi

    您能否分享有关此问题的更多详细信息? 原理图、方框图、信号类型等

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francisco
    谢谢!
    解决了颜色错误的问题。 DDI1 Pair2 +-被错误地更换。
    此致、
    AVI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢您分享该解决方案。

    此致
    弗朗西斯科