This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与具有485转换器的 RS 232器件通信。

Guru**** 2588385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649837/talking-to-a-rs-232-device-with-a-485-converter

大家好、

对于这个论坛来说、我是一个完全虚无的人。 我对我 拥有的电缆有限制、我想知道这是否起作用。 我正在尝试与具有232通信的流量发送器通信。 该器件有3个引脚可连接。 我目前有一根 USB 串行电缆(带有9个公针的"黑盒"电缆)。 我还有一条皮划艇 SCA 电缆、我认为它是 RS 232至485转换器。 我是否可以将其插入串行电缆、然后从端子连接(传输、接收、GND)到  流量变送器上的3个引脚(将其钳位到引脚上)进行3根导线以进行连接? 由于这是一个232至485转换器并且器件使用232、这种方法也不起作用。 附件是一些图片

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    由于某种原因、照片似乎没有通过-您可以重新上传吗? 否则、我会对了解预期的连接有一些困难。 不过、通常情况下、RS-232和 RS-485无法相互操作。 但是、如果您能够使用232/485转换器来确保您建立232到232的连接、则您可能能够使操作正常。 是否确定您也知道所有连接的正确引脚映射? (这一点很重要、因此不要将两个发射器或两个接收器连接在一起、不要将端口意外地接地等)

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    希望这次正确地附加了这些图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse、

    很难肯定地说。 如果 USB 电缆作为 USB 转串行转换器销售、那么我想它将转换为 RS-232。 它很可能会在连接器上使用标准引脚、因此您可以查看并确定哪些线路是发射、接收和接地。 如果您知道器件上的三个引脚中的哪一个、那么您可能可以获得正常的连接。 我说"可能"是因为我不确定适配器是如何设计的。 RS-232中还有其他信号用于指示状态(准备发送/接收/等) 和控制数据流。 如果操作不需要这些、您只需使用 TX 和 RX 线即可离开、但适配器可能希望以某种方式处理所有 RS-232线。 我可能会尝试一下、看看它是否正常工作、如果您有一个方便的示波器、您可以看看您是否可以观察到标准 RS-232信号的外观。

    此致、
    最大