This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:检测 I2C

Guru**** 2470840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649957/ds90ub947-q1-detect-i2c

器件型号:DS90UB947-Q1

大家好、

我无法检测 DS90UB947 I2C 地址。

我的两个引脚 SDA、SCL 至 VDDI2C 3.3V 都有4.7K 的电阻上拉电阻器;I2CSEL 保持悬空;INTB 上拉电阻器4.7K 至 VDDIO 1.8V;

如何检测 I2C 地址?

BRS、

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    我尝试在 IDX 输入端设置适当的电压,但仍然无法检测 DS90UB947 I2C 地址。
    我真的需要您的支持。
    BRS、
    好的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    I2C 地址是根据在器件加电期间测量 IDX 引脚上的电压来确定的。 您是否根据数据表中的建议正确设置了电阻分压器网络? 确保添加一些去耦电容、以滤除 IDX 引脚上的任何噪声。 请遵循数据表中的连接图。 您是否遵循建议的上电顺序?

    此致、
    Davor