This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:如何在自定义交替模式下设置多路复用器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648525/tps65982-how-to-setup-multiplexer-in-a-custom-alternate-mode

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65981

您好!

我们希望将 TPS65982用于电力输送和自定义交替模式。

TPS65982数据表(SLVSD02C)图44显示了通过端口数据多路复用器的许多可能路径。  进入自定义交替模式后、我们有四个单端信号需要多路复用为 C_SBU1/2和 C_USB_TP/N。

《TPS65981、TPS65982和 TPS65986固件用户指南》SLVUAH7B 在第8节中表示端口数据多路复用器“可通过 I2C 寄存器设置或结构化 VDM 进行配置”

我想知道将使用哪些 I2C 命令。  我在"TPS65981、TPS65982和 TPS65986主机接口技术参考手册"(SLVUAN1A)或 TPS6598x 应用程序自定义工具中找不到任何合适的内容。

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    欢迎使用 E2E! 当进入 DP 或 TBT 交替模式时、我们的固件会自动配置内部 USB2.0。 DP 和 TBT 都有信号被复用到 SBU 引脚上。 我希望这对您使用我们的器件进行设计有所帮助和感谢:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aramis:

    我们不希望使用 DisplayPort 或 Thunderbolt 模式、而是使用自定义交替模式。

    在这种情况下、我们的应用处理器是否可以向 TPS65982发送命令来设置多路复用器?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    遗憾的是、无法向多路复用器发送命令(由我们的固件配置)。 但我们有一个应用手册,介绍了如何配置自定义交替模式: http://www.ti.com/lit/an/slva841/slva841.pdf 。 客户交替模式仍需要通过自定义工具进行配置、应用手册介绍了如何实现。  

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"