This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:DS100DF410不使用环回的以太网数据包流。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649822/ds100df410-ds100df410-no-ethernet-packet-flow-using-loop-back

器件型号:DS100DF410

参考下图;我们无法通过环回传递以太网数据包;但我们能够实现到 Ixia 的10G 链路。 看起来重定时器正在剥离协议、因此我们无法如图所示回路。 有趣的是、当我们将环回端口连接到10G 交换机时、我们可以在 Ixia 和交换机之间无问题地传递以太网数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们无法看到附件。 在您的回复中、您能否单击"插入代码、附加文件等..." 在响应框的右下角、然后附加上面提到的工程图的图像?

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../retimer_5F00_issue_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我上传了 pdf 图像文件。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否已检查两个 DS100DF410重定时器是否都锁定到数据模式?

    如果您可以访问 SMBus 接口、则从两个重定时器获取寄存器转储将会很有帮助。

    此致、

    Lee