This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:10G/25G 串行器/解串器多路复用器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649427/hd3ss3212-10g-25g-serdes-mux

器件型号:HD3SS3212

您好、专家、

我正在为10G/25G 串行器/解串器应用寻找1至2路复用器。

我们是否有合适的器件可以实现它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    HD3SS3212支持高达10Gbps 的速率运行、这是一款适用于 USB3.1的无源开关

    您能否提供有关您的应用的更多信息?

    谢谢、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组