This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:保留引脚(引脚:8、9、10)

Guru**** 2938580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649919/dp83848k-reserved-pin-pin-8-9-10

器件型号:DP83848K

大家好、

我想确认保留引脚(引脚:8、9、10)是否在内部连接到器件。
问题的背景是、我的客户正在评估 DP83848K、但他们将这些引脚设置为通过2.2kΩ Ω 上拉至 VCC (=3.3V)、因此 我想知道对他们评估的影响。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    可以通过电阻器将这些引脚上拉至 VCC。 我建议将这些引脚保留为 RTC。

    它不应影响评价。

    此致、