This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:与 TUSB211相比、TUSB212增加了 D +/-抖动。

Guru**** 2930810 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649336/tusb212-tusb212-increases-d---jitter-more-than-tusb211

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB211

您好、E2E、

我比较了同一电路板及周围的 TUSB211和 TUSB212。
我发现 TUSB212比 TUSB211增加了 D +/-抖动。
请告诉我原因和解决方案。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我专家的观点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY

    TUSB212的抖动性能应该与 TUSB211一样。 您是否使用同一电路板进行比较、以及您在 TUSB211和 TUSB212之间看到了多少抖动增量? 如果您可以共享测试结果和原理图、那将会很好。

    您是否还尝试过调整 EQ? 如果通道未正确均衡、ISI 引起的抖动可能会增加。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    测量结果如下;
    电缆长度:5m
    TUSB211 (EQ 级别3)
    -信号速率:479.9635Mbps (最大值:552.74Mbps /最小值:407.06Mbps)
    TUSB212 (EQ 级别2)
    -信号速率:480.0354Mbps (最大值:577.14Mbps /最小值:382.86Mbps)
    在同一电路板上。(测试板)

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY

    这是信号速率、多个组件、例如时钟频率 ppm、来自电路板通道的 ISI 等都会影响信号速率、而不仅仅是抖动。 在 TUSB211和 TUSB212之间进行比较时、还需要使用相同的 EQ 设置。

    谢谢
    David