This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:支持2个主器件的 I2C 开关

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649910/pca9543a-i2c-switch-to-support-2-masters

器件型号:PCA9543A

大家好、

我的客户具有如下所示的 I2C 开关要求:

我们是否有支持的器件?

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、NXP 具有 PCA9641以支持此功能。 如果我们有竞争解决方案、请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike、

    我们的产品系列中目前没有类似的器件。

    您是否介意、如果我问这是在哪种类型的应用中使用的? (终端设备)

    这是我们可以放入我们的积压工作中并可能在未来发展的东西。


    我还想问一下预定的数量和时间表。 如果有机会,我们可能能够继续这样做。
    如果这是敏感信息、而您希望在此论坛上进行讨论、您可以通过 duynguyen@ti.com 与我联系。

    谢谢、
    -Bobby