This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:Vcc 为4.25至4.5V 时的工作原理

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649929/tcan1042-q1-about-operation-when-vcc-is-4-25-to-4-5v

器件型号:TCAN1042-Q1

大家好、团队、

当 Vcc 为4.25至4.5V 时、是否保证数据表的电气特性?
如果不能保证、哪些参数会有所不同?

>7.3建议运行条件
大于   Vcc 4.5~5.5V

> 7.6电气特性
> UVvcc(下降欠压)3.8~4.25V

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato-San、

    数据表中记录的电气和开关特性在建议的工作电压范围内进行了特性描述、因此在低于建议的最小值的电源电压下、这些特性可能不会保持为真(即使电源电压高于欠压锁定阈值时、器件仍将正常工作)。 受电压降低影响最大的参数将是驱动器输出特性、因为输出电压将直接随 VCC 变化(请参阅数据表中的图2)。 其他参数(如时序特性)可能略有不同、也是由于信号振幅较低。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    由于建议的运行条件状态 VCC 需要为4.5V 至5.5V、因此所有可用的测试数据都适用于该范围。 因此、虽然所有这些取决于 VCC 电平 的参数值都不易获得、但可以根据 VCC = 4.5V、VCC = 5.0V 和 VCC = 5.5V 时获取的测试数据来确定直接取决于 VCC 电平的参数。

    查看这些数据、看起来不受 VCC 电压变化影响的唯一参数是:

    • TXD IIH
    • STB IIH
    • tmode 正常至待机
    • iOS (SS_REC)
    • VOD (隐性)
    • Vit
    • 差分输入电阻
    • 输入电阻
    • VHYS (接收器)
    • VHYS (UVIO)

    数据表中的其余参数受 VCC 电平的影响。 我无法保证 VCC = 4.25V 时的性能、因为这超出了 TI 建议的工作条件。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、