This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:MIPI CSI2输出连接

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648643/ds90ub954-q1evm-mipi-csi2-output-connection

器件型号:DS90UB954-Q1EVM

你好  

我想对954 EVM 的输出进行流式传输、但我意识到 CSI2输出连接器不是标准有线连接器。 输出是通过哪个器件测试的? 谢谢!  

此致

Natalia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natalia、

    我们在实验室中使用一些实验仪器(如 CSI 分析仪)测试 CSI 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我遵循了该指南以及953和954 EVM、可以使其正常工作、但是、我仍然没有在时钟线路中获取任何信号、这是正常的吗? 我将图像传感器连接到 FPGA、当我进行流式传输时、我在时钟线路中获得信号、但使用953/954系统并不幸运。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能更详细地解释一下您的设置是什么以及如何操作这些设置吗? 此外、请说明您的 Ser/Des 正在运行哪种计时模式? 方框图可能会有所帮助。

    您在串行器/解串器端使用什么 REFCLK? 摄像机中的哪个 PCLK?

    您是否锁定了 DES?