This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:I2S 接口的实现。

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649392/ds90ub948-q1-implementation-of-i2s-interface

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5760M

大家好!

我们正在构建包含 DS90UB948-Q1去除器的器件。 IC 和具有 I2S 接口的2通道 D 类功率放大器 TAS5760M。

正如 TAS5760M 数据表中提到的、我们必须以这样的方式连接 I2S 接口:

MCLK (主时钟)

SCLK (位时钟)

3. LRCK (字选择时钟)

SDIN (数据线)


在另一端、在去饱和器。 我们有9个属于 I2S 接口的引脚。

功率放大器仅在从模式下工作、因此我们必须使用去除器。 作为主 I2S 源。

我们的建议是、我们必须以这样的方式使用引脚:

    DS90UB948 -> TAS5760

1.    MCLK         ->  MCLK

I2S_CLK        ->  SCLK

3.    SWC          ->  RLCK

4.    SDOUT     ->  SDIN

但是、数据表中提到的 I2S_CLK 作为从模式引脚...

另一点是、我们将引脚 I2S_DA 和 SDOUT 作为数据引脚。

请检查我们的决定是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SWC 和 SDOUT 应用于 AUX 音频。 我想正确的连接方式如下:

      

    DS90UB948         ->           TAS5760

     

    1.     MCLK            ->            MCLK

    I2S_CLK           ->            SCLK

    3.     I2S_WC        ->            RLCK

    4.     I2S_SDA      ->            SDIN

     

    为了进行确认、我建议您与功率放大器产品组进行仔细检查。