This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964摄像头+图形发生器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648398/ds90ub964-cam-pattern-generator

您好!

我正在处理解串器的图形发生器。 我创建了一个图形并将其转发到 VC 1、需要向 VC 0添加一个摄像头。 为此、我有三个有关解串器的问题:

1.是否可以在不同的 VC 中同时从摄像头获取图像和生成的图形、如我在上面所述?

使用 VC 0和 VC 2且 VC 1为空时、输出是什么?

3.是否有更多有关 DS90UB964上图形发生器的文档、而不是数据表中的信息。

提前感谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 - 我认为这 是不可能的。 您可以使用 Patgen 或输入视频。

    2 -我不确定输出是什么。 建议按顺序使用 VC,0..1..2..3

    3-不幸的是没有。 但数据表中对此进行了说明、 并提供了一个工作示例。