大家好、
我的客户希望使用 TPS65982上的4cc"dis"命令创建虚拟断开状态、但它看起来根本不起作用。 我不明白为什么光盘在操作过程中不能正常工作。 请检查它们的实验过程吗? ·
或者 是否有任何版本的 FW 无法正常工作?
[他们想要做什么]
将其断开一次、然后在1秒后重新协商。
[实验步骤]
使用 TPS6598x 主机接口工具、按以下顺序将以下值写入 TPS65982。
1、 将0x1写入0x9。 "将计时器设置为1s"
2. 将0x43534944写入0x8。 "发出光盘命令"
[结果]
它未断开连接。 (状态不会发生任何变化。)
可以通过将0x54535248写入0x8来执行 HRST。 因此它们的字节顺序应该正确。
此致、
Takashi Onawa