This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:用于固定输出电压 DC/DC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, LM53635-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649921/tps2549-q1-using-with-fixed-output-voltage-dc-dc

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件: LM53635-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS2549-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑将 TPS2549-Q1与 LM53635-Q1 (5V 固定电压)搭配使用。 我们假设它可以发挥电缆补偿功能、因为 LM53635-Q1具有内部 FB 电阻器。 请参阅下图。 这种使用是否存在任何问题?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    是的、这种方法是可行的。 客户只需知道一件事、CS 引脚上的电压必须始终大于2.5V。