This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS150DF1610:适用于6.6Gbps

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS150DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648580/ds150df1610-for-6-6gbps

器件型号:DS150DF1610

您好!

我们的客户正在寻找6.6Gbps 重定时器。 DS150DF1610是否支持6.6Gbps? 如果是、您能否提供数据速率的寄存器设置?

此致、

加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    是的、DS150DF1610可以支持6.6Gbps。 为此、您需要将 VCO 频率更改为13.2GHz、然后将分频计数器更改为包括锁定到"二分频"的功能、以便 VCO 能够锁定到6.6Gbps。

    要进行配置、请按照第8.3.2节中的步骤手动对数据速率选择进行编程。

    我建议尝试以下方法:
    1、设置寄存器0x2F[7:4]= 0000'b //将分频器设置为2、4
    2。根据 F1 = 13200MHz、按照表18中的指示为寄存器0x60、寄存器0x61、寄存器0x64[7:4]和寄存器0x67[7]确定合适的值

    您的客户将6.6Gbps 速率用于哪种协议?

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael - San、

    很抱歉我迟到了,无法回答你的问题。  我几乎从时差中恢复过来了。  

    协议为 Aurora 8B/10B。 客户表示 Aurora 8B/10B 为6.6Gbps。

    此致、

    加藤