This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:功耗电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649388/tusb319-q1-power-consumption-current

器件型号:TUSB319-Q1

您好!

功耗在数据表中指定为属于此范围。

这些值是否包括 CC1/2引脚的电流、例如 ICC (DEFAULT_P)?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    感谢您注意到此详细信息。 这些值适用于默认电流模式、我们很快会将缺失的数字包含到 DS 中。 对于1.5A 和3A 广播、您可以分别预期290uA 和450uA 的典型功耗。

    此致、
    迭戈。