This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高数据速率 SDIO 缓冲器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649731/high-data-rate-sdio-buffer

主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q16244

SDIO 的外设时钟速度非常快、数据速率非常高、高达433Mbps。

但 SDIO 数据线路是敏感的、在不使用时需要隔离。 是否有任何缓冲器可以处理该问题、以提供高速双向传输、并在复位被置为有效时立即将其三态。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 KS:
    我不知道可以支持该功能的缓冲器、但您是否考虑使用 SN74CB3Q16244等开关? 听起来这是一种更有效的解决方案。