This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB1210:集线器1-0:1.0:端口1被集线器(EMI?)禁用、正在重新启用...

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649728/linux-tusb1210-hub-1-0-1-0-port-1-disabled-by-hub-emi-re-enabling

器件型号:TUSB1210

工具/软件:Linux

尊敬的  

CPU:OMAP4460

ULPI 转 USB 桥接器: TUSB1210BRHBR

USB 转以太网:LAN9500A

我们有时会在 USB 设备断开连接时发生

你有什么建议吗?  

请参阅下面的日志

从192.168.2.8开始64字节:SEQ=1425 TTL=128时间=1.221ms
从192.168.2.8开始64字节:SEQ=1426 TTL=128时间=1.160ms
[1487.751342]集线器1-0:1.0:端口1被集线器(EMI?)禁用、正在重新启用...
[1487.758697] USB 1-1:USB 断开连接、器件编号2
[1487.766510] smsc95xx 1-1:1.0:eth0:注销'smsc95xx' USB-EHCI-OMAP-0-1、smsc95xx USB 2.0以太网
dhcpcd[1375]:eth0:载波丢失
dhcpcd[1375]:eth0:del_route:无此类设备
dhcpcd[1375]:del_address:无此类器件
dhcpcd[1375]:manage;link:无此类设备或地址
dhcpcd[1375]:eth0:删除接口
[clientProcess]错误:clientCrashHandler(),ACOS 客户端已损毁!
[logProcess]错误:processClientLogData(),ACOS CLI 客户机崩溃
mkdir:无法创建目录'/mnt/flash/NLS:没有此类文件或目录
无法打开目录/mnt/flash/NLS
CP:无法创建'/mnt/flash/NLS/0062ecb1ca66_200001010024CrashEvent.log:路径不存在
[StdioSwitch]错误:createCrashLogFile(),line =1132,打开文件失败
Ping:SendTo:网络无法访问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YH、

    您是否检查了 TUSB1210和 USB 转以太网器件之间 USB 连接的信号完整性(SI)?

    在对您收到的错误消息进行一些研究后、我发现当 USB 集线器/根集线器禁用端口时、该消息正在被记录、 这可能是由于多种原因造成的、例如过流事件和问题、从而感知集线器和器件之间交换的数据。

    此致、
    豪尔赫