This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:频率下限

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647326/sn65lvds4-lower-frequency-limitation

器件型号:SN65LVDS4

大家好、团队、

为什么在 LVDS1下降到直流时 LVDS4的信令速率受到限制? (请参阅下面的)。

LVDS4不能低至直流使用?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细阐述您的问题? 您是否将 LVDS1和 LVDS4配对为 TX/RX?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无配对、

    只是想知道如果几分钟内没有发送脉冲、是否可以使用 LVDS4。 脉冲上升/下降时间在技术规格范围内。

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    是、需要外部失效防护。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表8.3.1失效防护的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您认为此帖子已回答您的问题、请通过下面的验证答案按钮将其标记为已回答。 谢谢!