This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:我可以为此器件获取库吗?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649675/tusb4041i-can-i-get-a-library-for-this-device

器件型号:TUSB4041I

您好!

TI 是否可以为 TUSB4041I 器件提供库?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TS:

    您能详细说明一下您正在寻找哪种库吗?

    TUSB4041I 是一款符合 USB 规范的 USB 集线器、因此它将使用 USB 集线器类驱动程序、这些驱动程序是所有主要操作系统的一部分、也就是说、您无需额外的软件即可使其正常工作。

    此致、
    豪尔赫