This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:SN75176B ESD 等级

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649560/sn75176b-sn75176b-esd-level

器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件: THVD1550

你(们)好  

SN75176B 的 ESD 等级有多高、是否有与以下类似的信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、
    SN75176B 具有2kV HBM ESD 等级。 正如我在另一篇文章中提到的、您可能需要考虑最新的 RS485收发器、如 THVD1550。
    此致、