This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3487:MC3487 ESD 等级

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MC3487, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649563/mc3487-mc3487-esd-level

部件号:MC3487
主题中讨论的其他器件: THVD1550

你(们)好  

MC3487的 ESD 等级是否与以下信息类似?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    MC3487早已发布。  该器件 具有2kV HBM ESD 电平保护。 您选择此器件的原因是什么? 通常、后一种器件已更新 ESD 保护。 例如、THVD1550可通过±18kV IEC 接触。

    此致、