This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:原理图检查

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649455/max3243e-schematic-check

器件型号:MAX3243E

您好、Sirs、

关于 RI#原理图、我们需要确认一些内容

1目前、我们将  TB RI#引脚连接到 PCH WAKE#引脚。 此原理图是否正常? (实际上、我们看到了其他 RS232原理图、此引脚连接到其他 GPIO、而不是 PCH WAKE#引脚)

2.如果我们将 RI#引脚连接到其他 GPIO、有任何风险吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、
    没关系、RI#连接到 GPIO。 您是否有我可以查看的 WAKE#规格? 谢谢、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    请参阅下面的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、
    我看不到将 RS232 Rout 连接到 WAKE#的任何问题。 您是否有任何疑虑?
    此致、