Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01094, TRS3232E, MAX3232, TRS3232
主题中讨论的其他器件:TIDA-01094、 TRS3232E、 MAX3232、 TRS3232
您好!
在我的应用中、嵌入式电子器件通过 RS232接口与主机 PC 进行通信。 目前、我使用的是 TRS3232EQPWRQ1。
在您的一些参考设计(例如 TIDA-01094)中、我看到您使用了隔离式 RS232通信。 在 TIDA-01094中、您使用的是 ISO7321。
到目前为止、我的设计中没有隔离器。 我刚刚将微控制器的 UART 端口直接连接到 TRS3232E。
您建议何时使用此隔离器?
如果我要使用 MAX3232MPWREP、是否还需要隔离器?