This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:隔离式通信

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01094, TRS3232E, MAX3232, TRS3232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649342/trs3232e-q1-isolated-communication

器件型号:TRS3232E-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01094TRS3232EMAX3232TRS3232

您好!

在我的应用中、嵌入式电子器件通过 RS232接口与主机 PC 进行通信。 目前、我使用的是 TRS3232EQPWRQ1。

在您的一些参考设计(例如 TIDA-01094)中、我看到您使用了隔离式 RS232通信。 在 TIDA-01094中、您使用的是 ISO7321。

到目前为止、我的设计中没有隔离器。 我刚刚将微控制器的 UART 端口直接连接到 TRS3232E。

您建议何时使用此隔离器?

如果我要使用 MAX3232MPWREP、是否还需要隔离器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lehmann、

    如果 RS232发送器和接收器的接地 有大偏移、例如  TRS3232E 的电压大约为±10V、则需要进行隔离。 TIDA-01094提供 了一个通过测量隔离式分流电流实现隔离式通信的良好示例。 如果您的应用中有相同的要求、您可以进行呼叫。 如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Hao

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我知道、如果我有两 个用于接收器和发送器的独立电源、我需要隔离。

    如果使用 MAX3232MPWREP、是否还需要隔离器?

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    这是同一个故事。 MAX3232和 TRS3232 具有许多相似 的电气特性。 如果您 有任何疑问、请告诉我。

    此致、