This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:连接时间

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649614/dp83867ir-time-to-link-up

器件型号:DP83867IR

链接的时间
以太网 PHY DP83867

您好!

数据表 p34具有一个称为快速链路检测的函数、
使用此函数时、连接时间有多长?

根据所需的规格、链路需要按"几毫秒的顺序"进行。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、cafain、

    当您说"几毫秒级"需要链接时、您参考了哪些规格? 这是您的系统要求吗?

    为了按几毫秒的顺序进行链路、应使用强制链路模式、其中链路速度、链路双工和 MDIX 设置由系统强制执行。 强制链路速度仅在10M 和100M 速度下有效。 1000M 的运行需要自协商。

    此致、