This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:XHCI USB3.0识别问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649340/linux-xhci-usb3-0-recognition-issues

主题中讨论的其他器件:TUSB7320

工具/软件:Linux

您好!

 

我在使用 TI USB 3.0集线器时遇到一些问题。

我有一个通过 PCIe 连接的 TUSB7320 USB 3.0集线器。
三个 USB 存储设备可高速识别、但在插入或删除其他四个存储设备时、我无法收到任何消息。
如果无法识别这些中断、MX6-PCIe-msi 和 xhci_hcd 中断将不起作用。
可以给我建议吗?
软件:
Linux 版本4.1.15
硬件:
i.MX6SX 定制板