请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9535 您好!
我想知道是否有人可以帮助我创建一个 python 代码来控制多个 TCA9535 I/O 扩展器。 我正在编写一个代码、以自动测试连接到 I/O 扩展器 IC 的多个相同的射频器件。
使用了两个 I/O 扩展器、每个扩展器控制两个相同的射频器件、即总共4个射频器件。 每个射频器件都是5位控制(并行、TTL)、这意味着需要测试32个不同的位状态。
I/O 扩展器由 USB-SPI/I2C 控制器控制、例如模拟器件 USB 至 I2C 和 SPI 接口板 USB-SDP-CABLEZ。
因此、代码必须 通过 USB/I2C 控制器与 I/O 扩展器一起使用1.communicate
2.选择特定的射频器件
3、每个 器件在32个状态(例如000000、110000等)周围循环、每次使用仪器捕获测量值。
能否有人帮助我创建 python 代码(最好)以与 I/O 扩展器通信并控制每个射频器件的状态?
非常感谢您的帮助。