This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:需要 EEPROM 编程工具

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647678/tusb7320-eeprom-programming-tool-required

器件型号:TUSB7320

在我们的项目中、我们开发了具有 tusb7320和空白 EEPROM 的 PCB。 目前、我们要对 EEPROM 进行编程。 需要一些能够实现它的工具。 在 Windows 10上首选

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leonid、您好!

    我们已将该工具发送给您的电子邮件

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了该工具、并尝试在 Windows 10和 Windows 7下使用它。 第一步、我为其中一个可写寄存器添加了一些值、然后点击"写入"按钮。

    它看起来是写入的值。 此外、如果我在 EEPROM 的数据和时钟线路上放置示波器 PROB、我会看到信号。

    但是、重启后、实用程序再次显示空白 EEPROM。

    我哪里出错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leonid、您好!

    我们在 EEPROM 损坏时观察到这种情况、您能否验证 EEPROM 是否正常工作? 另请注意、提供的此工具用于测试目的。

    此致、
    Roberto。