This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:关于 PCIe 参考原理图

Guru**** 2932420 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802, DS125BR111, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649119/sn75lvpe802-about-pcie-reference-schematic

器件型号:SN75LVPE802
主题中讨论的其他器件: DS125BR111DS80PCI102

您好!

让我来谈谈  SN75LVPE802的 PCIe 参考原理图。
数据表中介绍了以下电路示例。

请告诉我 RX1P / N 电容器和 RX2P / N 具有不同容量的原因。
我想知道主机端电容器的值为何不同。
我认为 RX1P/N 耦合电容应为470nF。

请告诉我您的建议。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我不建议将 SN75LVPE802用于 PCIe 应用。  相反、我建议使用 DS80PCI102或 DS125BR111。

    对于 SATA 应用、我将移除330欧姆电阻器、并在每个输入或输出对上仅使用一组交流耦合电容器。  此外、对于 SATA、我建议使用规格中概述的10nF 电容器。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San、

    感谢您的回答。
    "我不建议 将 SN75LVPE802 用于 PCIe 应用。"

    您能否告诉我您不推荐它的原因?

    “对于 SATA 应用,我将移除330欧姆电阻器,并在每个输入或输出对上仅使用一组交流耦合电容器。  
    此外,对于 SATA,我建议使用规格中概述的10nF 电容器。”

    这意味着数据表图45的电路图不正确。
    这在我的理解中是正确的吗?
    客户希望了解交流耦合电容器和下拉电阻器的推荐值。



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    在 PCIe 中使用外部330欧姆下拉电阻器触发"接收器检测"的技术并不总是适用于当前使用的组件。  如果此配置过程失败、系统将无法正常工作。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San、

    感谢您的友好支持。
    请原谅我没有解释。

    客户的应用程序是“SATA Express”。
    它在 SN75LVPE802的数据表中具有支持。



    基于该标准、
    请再次回答问题。


    "请告诉我 RX1P / N 电容器和 RX2P / N 具有不同容量的原因。
    我想知道主机端电容器的值为何不同。
    我认为 RX1P/N 耦合电容应为470nF。"

    请告诉我您的建议。


    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    对于 SATA-3应用、对原理图进行以下更改。

    1.拆下所有330欧姆电阻器。

    2.拆下470nF 电容器。

    3.将 所有220nF 电容器的值更改为10nF。

    LVPE802原理图中显示的值试图使器件适用于 PCIe、但 SATA-3不需要这些值。

    此致、

    Lee