This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR401:最大封装功率容量

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649564/ds15br401-max-pkg-power-capacity

器件型号:DS15BR401

大家好、

在数据表第4页中、TQFP 的封装功率容量为1.64W、WQFN 的封装功率容量为4.16W。

如果我们计算 MAX Vcc * MAX ICC = 3.6V * 215mA = 0.774W。

它不会累加、因此客户想知道 封装功率容量号的含义是什么?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    最大封装容量与封装的热性能和 DS15BR401的最高结温有关。

    在25°C 的室温下、θ JC 为30°C/W、最高结温为150°C。  封装能耗散的最大功率为4.16瓦。  在温度为25°C 时耗散4.16W 的同时、结温将上升至150°C。

    最坏情况下的 DS15BR401功耗远低于此数字。  在0.774W 和85C 的最坏情况下、结温应上升至大约85C +(0.774W x 30 C/W)= 108C

    此致、

    Lee