This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9801:关于使用 TCA9801

Guru**** 2904840 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649558/tca9801-about-using-tca9801

器件型号:TCA9801

您好!

让我来谈谈 TCA9801的使用。
我有两个客户的问题。

① B 侧具有内部电流源。  因此、不需要上拉电阻器。
在 TCA9801外部安装上拉电阻器时是否存在问题?
   客户希望了解安装附加上拉电阻器的风险。

② 可以将 A 侧或 B 侧用作主器件吗?

请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    1) 1) TCA9801设计为在 B 侧没有上拉电阻器的情况下使用。  它可以承受一些可能来自上拉电阻器的泄漏电流、定义为 IEXT-I  只要 您保持在该泄漏电流范围内、就不会通过确定该引脚的逻辑状态来影响器件运行。

    以下是确保器件正常运行所需的最小上拉电阻的一些示例。  请记住、上拉电阻器之外可能还有其他泄漏路径。

    2) 2) 没有要求哪一侧可以连接到主器件。  该部件不知道 主器件位于哪一侧、它不在乎。  I2C 是一种双向协议。  

    请告诉我这是否能回答您的问题、如果您有任何其他问题、请告诉我。  如果我回答了您的问题、请点击"已解决"按钮。

    此致、

    -弗朗西斯·胡德