This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:在系统启动期间、i.MX6在 DP_OUT/DM_OUT 引脚上发送脉冲后、OUT 引脚放电

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649449/tps2549-out-pin-discharge-after-i-mx6-send-pulse-on-dp_out-dm_out-pins-during-system-start-up

器件型号:TPS2549

大家好、团队成员

我的汽车信息娱乐系统客户正在 其信息娱乐系统中使用 TPS2549。 CTL1/2/3均为 CDP 模式下的高电平。 当系统启动时、i.MX6将在 DP_OUT/DM_OUT 引脚上设置700mV 脉冲、这将导致 OUT 引脚放电。 没有 USB 设备连接到 USB 端口。

为什么 OUT 引脚会插入?

即使 DP_OUT/DM_OUT 引脚上存在如下脉冲、我们如何使 OUT 引脚保持稳定?

通道1:DP_OUT

通道2:DM_OUT

通道1:DP_OUT

通道2:输出

谢谢

张凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是因为 i.MAX6触发了 TPS2549 CDP-SDP 自动切换。  请参阅我的应用手册、了解详细信息以及如何避免。

    http://www.ti.com/lit/an/slua829/slua829.pdf

    此外、请单击"验证"按钮、以便我们可以关闭此 E2E 问题。