This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:TLK105和 DP83822之间的电阻映射差异

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649245/dp83822i-resister-map-difference-between-tlk105-and-dp83822

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TLK105

尊敬的专家:

我的客户正在考虑从 TLK105更改。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据应用手册 SNLA262、它描述了使用相同的硬件。

另一方面 、它不描述电阻器。

(1) TLK105和 DP83822?之间的电阻器映射是否存在任何差异

(2) TLK105使用的寄存器是否相同?

(3)是否可以使用相同的固件?

--

感谢您的帮助。

此致、

新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    DP83822寄存器映射是 TLK105寄存器映射的超集。
    您可以将 DP83822与 TLK105固件配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    感谢你的答复。

    我知道 DP83822向上兼容 TLK105。

    我将通知客户并继续考虑。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一