This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR217:DS90CR217的数据传输错误

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR217, DS90CR218A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646840/ds90cr217-error-in-data-transmission-with-ds90cr217

器件型号:DS90CR217
主题中讨论的其他器件: DS90CR218A

尊敬的团队:

我的客户在 DS90CR217数据传输方面遇到问题。

您可以在下面看到由我的客户发送的问题的详细信息:  

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

我将串行接口通道链路与 DS90CR217和 DS90CR218组件搭配使用。

接收器 DS90CR218通过9m 以太网 S/FTP CAT6电缆(差分阻抗:100欧姆)连接到发送器 DS90CR217。

PCB 和端接电阻器上的差分走线为100欧姆。

此配置不起作用。

实际上、与生成的数据相比、接收到的数据有许多错误。

与3对数据相比、我必须将时钟对延长10cm、以便能够正确接收。

您对此问题有什么建议吗?

您使用这些组件进行测试的最大长度是多少? 您使用了哪种电缆?

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

请帮我们解决这个问题。

提前感谢您的帮助。

此致、

Bilal Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否将系统方框图和原理图发送给我们? 6类电缆应能提供良好的效果。
    通道链路 I 器件中的时钟和数据需要具有匹配的布线长度。

    很多时候、解串器不是问题的原因、而是问题所在。 为了帮助调试该问题、需要在整个数据路径中提供信息:
    - 您是否具有时钟源的抖动特性? 这将是串行器的 PCLK 输入。
    o 您使用的是什么时钟源? 您是否尝试更改为干净的时钟源? 结果如何?
    - 电缆的特征是什么? 您知道电缆的衰减/损耗吗?
    o 您提到在9m 电缆上使用。 您是否尝试缩短电缆长度? 结果如何?
    - 布局是否针对100欧姆差分阻抗进行了优化?
    - 您是否观察到解串器的锁定输出? 当您观察到显示屏抖动时、设备是否会解锁?
    - 电路板是否在 PCB 布局和 RF 电容器选择中针对高频率进行了优化?
    - 串行器和解串器上的设置条件和寄存器设置是什么?


    此致、
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    方框图之后:  

    硬件板采用100欧姆差分 阻抗走线、在内部电源平面之间、长度受控。

    时钟源是 SAW 振荡器、通过 FPGA 实现。 其抖动为3ps RMS (25ps pp)。

    电缆的特性为:SFTP、Cat6/E 类、100 Ω 阻抗。 没有衰减信息。

    但问题不在于接收器上 LVDS 信号的质量、 我实际上用较短的电缆(1m)进行了测试、并且工作正常。

    我对传输电缆进行了特性描述、并确定传播时间取决于频率。 实际上、通道链路驱动信号的频率不同:时钟和数据。

    我已经确定、减小接收裕度的最大因素是时钟和电缆中数据之间传播时间的差异。

    我使用较短的电缆(1m)进行了测试、并且工作正常。  电缆越长、传播时间的差异就越大、这一点很重要。

    我的问题的最初目的是要知道您是否遇到过这个问题。

    测试这些组件的最大长度是多少?  使用哪种电缆?

    此致

    热拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DS90CR217和 DS90CR218A 是通道链路 I 串行器/解串器器件。 客户通常在3个数据+ 1个时钟对上存在连接问题。 为了确保数据传输时不存在通道间偏差、所有数据和时钟对最需要相等的布线长度。 您是否已获得发送器输出和接收器输入端的所有数据和时钟的眼图? 是否存在信号完整性问题、例如振铃、信号中断? 您是否看到任何通道来引导偏斜? 是的、传播延迟取决于频率。 您正在运行什么 PCLK?

    对于像您这样的应用、我们建议您查看通道链路 II SerDes 器件。 电缆长度很长、接近10米。 CR218A 接收器没有集成 EQ (均衡器)、可帮助您清理接收器侧的抖动。 通道链路 I 器件对 PCB 和电缆上的布线长度很敏感。

    假设您以大于60MHz 的频率运行高速。 数据表的第8页提供了一些有关高速/远距离应用的有用信息。 数据表显示"例如、双同轴电缆已证明其距离长达5米、最大数据传输速率为1.785 Gbit/s。" 这是假设您正在以速度运行。 遗憾的是、由于此串行器/解串器的使用年限、我无法在此器件上找到字符数据。

    电缆偏斜需要保持在90ps (@ 85MHz 时钟速率)以下、以在接收器上保持足够的数据采样窗口

    如果您担心在 E2E 上发布眼图、可以将眼图和任何波形发送给您所在地区的 TI 现场应用团队、然后将其转发给我。

    谢谢、
    Dennis