This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:PRBS

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648555/ds280df810-prbs

主题中讨论的其他器件:DS280DF810DS280DF810EVM

RT 编号:DS280DF810

你(们)好,先生  

1.使用 PRBS15模式输入 DS280DF810EVM 时,CDR 无法锁定  

您对这个问题有什么想法(作为附加文件的 PRBS15模式)

 2.是否有任何寄存器可以禁用 CTLE 和 VGA 功能? 我想绕过 CTLE 和 VGA 功能、而不使用任何 EQ 或其他功能  

3.我是否知道以下寄存器地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    1.什么是数据速率?  示波器在理解输入信号时似乎也有问题。

    2. CTLE 最小增益为 Boost = 0

    3、EQ 增益位是通道寄存器13[5]; VGA 增益位是通道寄存器0x8E[0]

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PRBS15=10.3125Gbps

    以下为 PRBS15 (无法锁定)

    正弦波(可以锁定)

     2.我看到最小增益为9.2dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    在上一个图形中、Sigcon Architect 页面未设置为10.3125Gbps。 请验证您是否已对 DF810进行编程以锁定到此数据速率。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的意思是这里,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    根据示波器、正弦波为~ 3GHz。  这不会使用10.3125Gbps 速率选择锁定。

    此致、

    Lee