This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752C:MCR 寄存器位3

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C752C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649242/tl16c752c-mcr-register-bit3

器件型号:TL16C752C

大家好

如果我们问 TL16C752C、您会介意吗?


在数据表 P31上、在 MCR 寄存器的位3上有"IRQ 使能0"的说明。
这是否意味着该寄存器指示 IRQ 使能、且默认状态为"0"?


在数据表 P36中、描述如下 ;
 0 =强制 IRQ (A-B)输出进入高阻抗状态
 1 =强制 IRQ (A-B)输出进入激活状态
 在环回控制中、MRS[7]
以防万一、我们希望确认一点。
大约 1 =强制 IRQ (A-B)输出进入活动状态、 "活动状态"是否意味着启用、对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    是的、MCR 的位3可用于启用或禁用 IRQA/B 输出。 默认状态为0、表示已禁用。 如果该位设置为1、则启用输出(在数据表中称为"有效")。 我希望这一点很清楚、如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大