This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:有关 PCA9538PW 和 PCA9306DCUT 的原理图审阅

Guru**** 2928330 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9538, TCA9538, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649306/pca9306-schematic-review-on-pca9538pw-and-pca9306dcut

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:TCA9538PCA9538

您好、Sirs、

如标题所示、您能否帮助双确认  PCA9538PW 和 PCA9306DCUT 上的原理图?

e2e.ti.com/.../PCA9538PW-_2600_-PCA9306DCUT.pdf

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shu、

    我建议您使用 TCA9538切换 PCA9538、因为我们的 TCA 系列是我们更新的版本、对旧问题进行了一些小的修复、通常提供更宽的电压范围。 它还采用 PW 封装。

    PCA9306看起来正常。

    根据上拉电阻器、PCA9538地址看起来像是73h (假设绿色电阻器为 DNP)。

    启动时、我们的 PCA9538器件的端口配置为输入(浮动高阻态)。 如果这些器件长时间处于未知状态、我们通常建议在其上使用上拉电阻器(如果 DI0-DI4参考 Vcc 或 GND 等电压、则这不是问题)。

    谢谢、

    -Bobby