This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:从 Vref1到 Vref2的页电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649257/pca9306-leage-current-from-vref1-to-vref2

器件型号:PCA9306

大家好、

当 Vref 1首次上电至1.8V 且 Vref 2开路或偏置至1V 时、是否存在从 Vref 1到 Vref 2的泄漏电流?

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshi、

    这个问题取决于原理图。 我将假定您按照数据表中建议的方式连接它。

    (Vref2 @ 1V)使用1uA 电流和200k Ω 电阻器时、您将看到电阻器上的压降约为200mV、相当于 Ven 引脚上的1.2V。

    这是否会给您带来问题? 您可以将电阻器减小到稍低的值、但只需确保不会使其过低、因为它将开始看起来像是 Vref2和 Vref1 (Vref2>Vref1+Vth 之间的短路、FET 看起来像低阻抗)。

    谢谢、

    -Bobby