This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:TPD4E05U06

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649412/tpd4e05u06-tpd4e05u06

器件型号:TPD4E05U06
主题中讨论的其他器件:DP83867IS

您好!

符合 EMI/EMC 标准的工业温度双端口千兆位以太网参考设计指南》建议 使用 TPD4E05U06DQA 进行瞬态保护。

 

   DP83867IS MDI 引脚上的最大电压 为6.5V、但 TPD4E05U06DQA 5A 的 VCLAMP 为14V (关断电压=5.5V)。

   请解释 TPD4E05U06DQA 如何保护  DP83867IS、以及为什么不推荐使用具有较低待机电压的保护器件?

    

    请指定发送和接收期间 MDI 引脚上的最大和最小电压。

请提供建议

谢谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 ESD 等瞬态事件期间、器件引脚所需的电压可能比直流条件下的最大额定值高得多。

    以下是解释 ESD 保护的应用手册。

    由于设计指南建议使用 TPD4E05U06、因此它们表示器件的钳位电压应足以应对 ESD 事件期间的 DP83867IS。

    下面是另一个应用手册、其中也介绍了一些布局注意事项。

    此致、

    Cameron