This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB921-Q1:IDX、MODE 引脚0.1uF 电容器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649083/ds90ub921-q1-idx-mode-pin-0-1uf-capacitor

器件型号:DS90UB921-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB964-Q1

您好!

低于0.1uF 电容器的功能是什么? 噪声滤波? 我们是否可以将其保留为空载?

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    仅供您参考。 我已经向您发布了非常类似的问题、并等待 TI 的反馈。
    这也可以为您参考。

    DS90UB964-Q1:MODE 引脚和 IDX 引脚
    e2e.ti.com/.../648981

    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您回答正确。 该电容器有助于抑制噪声、包括电源/GND 和 EMI/EMC 等

    此致、
    Steven