This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:未使用的 GPIO 引脚

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647936/ds90ub964-q1-unused-gpio-pins

器件型号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ]未使用的 GPIO 引脚

您好!

如果我们没有某些 GPIO 引脚(GPIO[0]到 GPIO[7])、这些引脚应该是怎样的?
 它们是否可以保持打开?


(SNLS500-2016年7月引用)

谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、未使用的 GPIO 可以保持断开状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Palaniappan、

    感谢你的答复。 我会咨询我的客户!

    此致、
    Ken