This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:MODE 引脚和 IDX 引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648981/ds90ub964-q1-mode-pin-and-idx-pin

器件型号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] MODE 引脚和 IDX 引脚

您好!

您能详细说明一下 MODE 和 IDX 引脚如何定义加电时的模式吗?

据我了解、这些引脚(MODE 和 IDX)在内部具有 ADC。 一旦器件加电(即电源电压进入有效范围)、
这些 ADC 开始读取并转换施加到每个引脚的电压以转换为数字字、然后器件根据该数字读取更改模式。

或者 、如果您可以分享内部等效电路图、那将不胜感激。


此外、EVM 的电路原理图建议为这些引脚放置0.1uF 电容。
它们是否具有 更强的干扰稳健性?

我们在这里不做的是、增大过 大的电容、因为时间常数会变大、需要更长的时间来稳定电压。


谢谢、
Ken


类似帖子、发布时间几乎相同。

DS90UB921-Q1:IDX、MODE 引脚0.1uF 电容器

e2e.ti.com/.../649083


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、除了一点之外、您的评估是正确的。 当电源电压处于有效范围内时、不会对 MODE 和 IDX 进行采样、但在电源电压处于有效范围内后、PDB 会变为高电平。 是的、0.1uF 电容器有助于降低电源和 GND 噪声、并且不应太大。 电源和 PDB 之间通常有一些偏移时序、这将有助于电容电压稳定。 根据您的系统电源轨/GND 电源轨的清洁程度、可能不需要这些电源轨。