This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:SCL_SRC 和 SDA_SRC 的处理

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647582/tmds181-handling-for-scl_src-and-sda_src

器件型号:TMDS181

您好!

SCL_SRC 和 SDA_SRC 的端口连接到源端应用中 DDC_SCL 和 DDC_SDA 的 HDMI TX 端口、但连接到接收端应用中的 GND。
您能否告诉我为什么这些端口连接到灌电流侧应用中的 GND?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sadanori

    在本例中、我们将考虑不同类型的应用、在一种情况下、您将在 HDMI 上使用 DDC 选项。 另一方面、如所示
    在实施 DDC 链路的所有方面时源并不一致、对于接收端应用、TI 建议按照图35配置 TMDS181。


    此致
    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco - San、

    感谢你的答复。

    SCL_CTL 和 SDA_CTL 的端口是否应连接到源端应用中 DDC 线路的端口,如图32?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sadanori

    很抱歉、但现在我不理解您的问题。 CTL 线路用于 I2C 内部配置。 在图32中、这些线连接到源、因为源具有 TMDS181的控制。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco - San、

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco - San、

    很抱歉让你感到困惑。
    我在上面的问题中有一个拼写错误。
    那么,您能否给我建议一下 SCL_SRC SDA_SRC 的端口是否应该连接到源端应用中 DDC 线路的端口,如图32?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato-San

    如果您要使用这些线路、则必须连接到源端和接收端的 DDC 线路、如图32 (具有正确值的上拉电阻、在本例中为2k)。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco - San、

    感谢你的答复。

    我还有一个问题。
    对于接收端应用,是否可以将 SCL_SRC 和 SDA_SRC 的端口连接到 GND,将 HDMI TX DDC_SCL 和 DDC_SDA 的端口直接连接到 SCL_SNK 和 SDA_SNK 的端口,例如源端应用?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato-San、

    是的、您可以。 但我建议您像使用灌电流侧应用那样使用连接。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco - San、

    感谢您的回答。
    我明白了。

    此致、
    加藤